This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8702D-Q1:电流调节

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8702D-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/892065/drv8702d-q1-current-regulation

器件型号:DRV8702D-Q1

您好!

请告诉我如何设置电流调节。 我是否理解 DRV8702D-Q1需要按如下方式设置?

设置当前调节:
-在 SP 和 SN 之间添加电流感应电阻器
-在 AVDD 和 GND 之间添加两个电阻器并将基准电压设置为 VREF
-模式保持悬空(Hi-Z)

如果将上述过程应用于 DRV8702D-Q1、那么电流不会被斩波的原因是什么?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kato-San、

    您使用的是 EVM 还是客户电路板?

    如果您使用的是 EVM,请遵循用户指南(http://www.ti.com/lit/ug/slvuaw2/slvuaw2.pdf )并告诉我当您设置不同的 INX 占空比时,您在输出端是否获得不同的电流? 我认为这一过程将帮助您找到根本原因。

    如果您使用客户电路板、请先比较原理图。 然后、按照 EVM 的用户指南设置电路板连接和引脚设置;检查是否设置了不同的 INx 占空比、是否在输出端获得不同的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang-San、

    感谢您的快速回复。

    我将查看客户的原理图并返回给您。

    此致、
    加藤