This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8806:电流限制

Guru**** 1079370 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8806, DRV777
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/889699/drv8806-current-limits

器件型号:DRV8806
主题中讨论的其他器件: DRV777

您好;

是否可以通过并联连接两个 DRV8806来消耗更多电流?

如果无法实现、我们认为我们可以将 DRV8806用作外部 MOSFET 的栅极驱动器。 因此、主电流不会流经 DRV8806。 是否有人反对以这种方式使用它?

提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sercan、

    可以并行连接输出、但仍存在功率限制。

    您寻求的电流是多少?
    您是否需要 VCLAMP 引脚?
    您是否需要串行接口?

    我们可能还会提供其他更适合您的应用的器件。

    具有外部电路的 DRV8806可被用作一个栅极驱动器、但是同样、诸如 DRV777的器件也许会更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    邓肯先生、您好!

    实际上、我们正在寻找一种至少可消耗1.5A 电流 的解决方案(当所有通道打开时)。 DRV8806数据表指出 、在25°C 时、在 PCB 散热足够大的情况下、可汲取最大1A 的持续输出电流

    您能否解释一下并联连接两个 DRV8806的输出时的功率限制? 在这种情况下、我们可以消耗的最大电流大约是多少?

    另一个问题是环境温度升高。 我们不确定在环境温度达到70-80°C 时仍能消耗1A 的电流

     

    顺便说一下、我们不需要 VCLAMP 引脚、而需要串行接口。

    DRV777数据表显示、当所有输出引脚被并联时、可汲取最大1A 的电流。 因此、也无法使用它。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sercan、

      您能否解释一下并联连接两个 DRV8806的输出时的功率限制? 在这种情况下、我们可以消耗的最大电流大约是多少?


    并联放置两个输出不会提供双倍电流。 它提供~2.8A 电流。

    这是因为器件的额定功率决定了总电流。

    因此、如果该器件可在2A 至1 FET 的电流范围内运行、它可在以下条件下运行:

    1.4A 至两个并联 FET 中的每一个、总计2.8A
    1.15A 流经三个并联 FET、共3.45A
    并联的四个 FET 各为1A、总共为4A

    在上述每种情况下、I squared * R 功率计算的功耗大致相同。

    另一个问题是环境温度升高。 我们不确定在环境温度达到70-80°C 时仍能消耗1A 的电流

    粗略计算的结果是、两个并联输出在80°C 时每个输出可提供高达1.1A 的电流(总共为2.2A)。

    请注意、这些值均基于数据表热性能信息。 您的电路板设计将产生很大的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rick;

    我想、您解释了同一 IC 的两个不同输出并联的情况。

    我询问了这种情况、哪两个不同 IC 的输出是并联的。 您能用这种方式进行评估吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sercan、

    很抱歉、我没收到这个详细信息。

    只要您使用锁存器控制输出开关、就应该使用两个 IC。

    将 SPI 命令写入两个 IC、准备就绪时、在两个 IC 上同时设置 LATCH 命令。