This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV201:使用 VCM 驱动器驱动 LRA/ERM 电机

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/880059/drv201-driving-lra-erm-motors-using-vcm-driver

器件型号:DRV201

您好!

能否使用 VCM 驱动器(DRV201)驱动 LRA 和 ERM 电机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    遗憾的是、该器件仅用于音圈电机。 如果您对 LRA/ERM 驱动器感兴趣、我们建议您使用 DRV26xx 系列中的器件。  

    如果您对此有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.