请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BOOSTXL-DRV8301 大家好。 我对 BOOSTXL-DRV8301用户有疑问。 据我所见、该驱动器设计用于处理高达10A 的电流值。 如果我想提高电流处理能力该怎么办? 是将晶体管替换为能够处理预期电流和电压的晶体管、还是 PCB 不会消耗如此大的电流。 我希望电流至少为30A。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好。 我对 BOOSTXL-DRV8301用户有疑问。 据我所见、该驱动器设计用于处理高达10A 的电流值。 如果我想提高电流处理能力该怎么办? 是将晶体管替换为能够处理预期电流和电压的晶体管、还是 PCB 不会消耗如此大的电流。 我希望电流至少为30A。
Marek、
FET、连接器、迹线等都是针对10A 而设计的、因此我不建议违反这一要求。
但是、您可以使用具有更高电流限制的此板: http://www.ti.com/tool/DRV8301-HC-C2-KIT
此致、
-Adam