大家好、
请帮我回答客户的以下支持请求:
“在制定测试协议、计算测量限值以及进行一些初步测量时,我发现一些参数并未完全定义到 DRV8837的数据表中。
因此,我恳请你给予支持。
我需要知道电桥输出的过冲和下冲值、如时序和振幅。
输入需要相同的信息。
在该 H 桥驱动直流有刷电机时、您是否有输入和输出的示波器波形?
需要进一步说明的一点是:当 PWM 使能信号切换到低电平时、输出引脚上的电压是多少?
数据表中有表1、但我在前2种组合中以大约1.5V 的电压测量输出、对此我没有解释。
我们的应用程序中的 VM=5V。”
非常感谢。
此致、
Brian