This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8837:过冲值

Guru**** 1133870 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8837
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/889410/drv8837-overshoot-values

器件型号:DRV8837

大家好、

请帮我回答客户的以下支持请求:

 “在制定测试协议、计算测量限值以及进行一些初步测量时,我发现一些参数并未完全定义到 DRV8837的数据表中。

 因此,我恳请你给予支持。

 我需要知道电桥输出的过冲和下冲值、如时序和振幅。

输入需要相同的信息。

在该 H 桥驱动直流有刷电机时、您是否有输入和输出的示波器波形?

 

需要进一步说明的一点是:当 PWM 使能信号切换到低电平时、输出引脚上的电压是多少?

数据表中有表1、但我在前2种组合中以大约1.5V 的电压测量输出、对此我没有解释。

我们的应用程序中的 VM=5V。”

 

非常感谢。
此致、
Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大脑、

    开关节点电压将 具有:

    一个体二极管正向 电压加上高侧 FET 寄生电感 电压高于高侧输入电压。

    2.  一个体二极管正向电压加上低侧 FET 寄生电感电压低于地面。

    体二极管正向 电压可能需要0.7V 至1V。 我没有开关节点波形。

    如果您看到 1.5V 过冲和下冲、请测量 IC 引脚附近的过冲和下冲、以避免布线寄生电感、从而获得实际值。

    输入信号计为小信号。 数据表的-0.5V 规格应良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    非常感谢 您的回答。

    1. 对于输出、它们将相应地重新进行测量。

        对于输入、它们的问题是次要下冲、 测量值为-0、55V、持续时间约20ns。

    "但我认为这一结果不是损坏输入的值、因此我们可以考虑另一个时序值来测量此参数。

    说明:在测试协议中、它们指定了20ns 用于过冲测量。 但我认为、在输入信号低于100kHz 的特定 IC 情况下、它们可以定义与上升时间(分别为下降时间)相同的过冲测量时间、在本例中、数据表中为188ns (舍入到200ns)。

    您同意吗?

    还解决了另一个问题、也许您也可以帮助回答这个问题?

    添加到问题中:
    "我们看到的问题:当 nSLEEP 引脚处于低电平时、作为数据表中的功能表 PE、直流电机处于滑行模式。

    我们在连接直流有刷电机的情况下、在两个输出端测量了1、48V 的电压。

    请确认、这是正确的值吗? 是否有计算?"

    非常感谢。

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    对于20ns 0.55V 输入 下冲问题、我同意您的意见。 并认为这可能再次成为测量问题。 探头的接地点差异可能会产生不同的结果。

    "当 nSLEEP 引脚为低电平时、由于 PE 在数据表中更改了功能表、直流电机处于滑行模式" 在 nSLEEP 引脚为低电平时、所有 FET 均关闭。 但是、高侧 FET 和 低侧 FET 仍在输入和接地之间连接。 如果输入电压不为零、即使高侧 FET 和低侧 FET 均为高阻抗、输出引脚也会获得一些电压。