This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BOOST-DRV8711:DRV8711:OSX 上 BOOST-DRV8711和 MSP-EXP430G2ET 的 GUI Composer

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430G2ET, DRV8711, BOOST-DRV8711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/869355/ccs-boost-drv8711-drv8711-gui-composer-for-boost-drv8711-and-msp-exp430g2et-on-osx

器件型号:BOOST-DRV8711
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430G2ET

工具/软件:Code Composer Studio

我有一个连接到 MSP-EXP430G2ET 的 Boost-DRV8711。 我在 MacOS Catalina v10.15.2上安装了 CCS 9.2.0.00013。 我已将 BOOST-DRV8711_FIRMWAREV1.11项目导入到 CCS 中。 我还成功连接到 MSP 并更新了固件。 我遵循《升压- DRV8711用户指南》、SLUV976A 版本2019年6月版中的说明。

我想在我的 MacOS 上运行步进电机演示应用程序。 我在第4.3节中遇到了设置 BOOST-DRV89711 GUI 的问题。 我发现 GUI Composer Runtime 不适用于 MacOS、因此我加载了基于云的 GUI Composer。 但是、我无法确定如何将 GUI 从固件文件夹加载到基于云的 GUI Composer 中。 我甚至不确定固件文件夹中的 GUI 文件是否与基于云的 GUI 兼容。 是否有任何方法可以在基于云的 GUI Composer 上运行此功能?

如果没有、是否有其他方法可以在 MacOS 上加载和运行 GUI? 我已经看到一些似乎建议 GUI Composer 可以在 CCS 内运行的线程。 是这样吗?

如果我无法在 MacOS 上运行、能否在 Ubuntu Linux 上运行步进电机演示? 这些说明似乎非常适合 Windows。  

感谢你的帮助!

Clark  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clark、

    固件应上传到 EVM 的 MCU、以支持 GUI 和 EVM 的 MCU 之间的通信。 GUI 应安装到与运行时 安装相关的计算机上。 GUI 安装  与固件无关。

     安装 GUI 时、Boost-DRV8711需要哪个 GUI 运行时版本?

     我有以下 Mac 运行时下载链接:

    http://software-dl.ti.com/ccs/non-esd/gui_composer/runtime/gcruntime-7.3.0-osx-installer.app.zip

    http://software-dl.ti.com/ccs/non-esd/gui_composer/runtime/gcruntime-7.0.0-osx-installer.app.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。  

    我意识到固件与 GUI Composer 无关。 但是、必须先加载固件、GUI Composer 才能正常工作。 在我的帖子中、我想记录我已成功完成的事情以及发现问题的位置。 我已成功在 LaunchPad 上安装固件。  

    《Boost-DRV8711用户指南》(SLVU967A)介绍了如何使用最新版本的 GUI Composer。

    我是否更正了根据用户指南下载的 GUI 版本与基于云的 GUI Composer 版本不兼容?  

    我尝试安装您提供的两个 gcruntime 副本。 看起来也不起作用。 它们在安装过程中都有错误。 它们在应用程序目录中创建一个文件夹,但不会放入任何文件。 他们还在[User]/guicomposer/runtime/gcruntime.v7.上创建了另一个文件夹 该文件夹中有 README.MD。 自述文件显示要执行./launcher.osx。 我在系统上找不到该文件。 因此,我无法使这些方案中的任何一个发挥作用。  

    我仍然希望在 MacOS 上运行 BOOST-DRV8711 GUI。 正如我在原始帖子中提到的、我看到过一些帖子、其中建议可以在 CCS 中运行 guicomposer 项目。 是否可以将 GUI 加载到 MacOS 上的 CCS 中? 是否有人可以查看 BOOST-DRV8711用户指南(SLVU967A)中的说明、并告诉我是否可以在 CCS 中运行 GUI? GUI 安装从第11页的第4.3节开始。  

    再次感谢您的帮助。 我最近从您的主要竞争对手之一过渡到了 TI、因为我发现您的文档和支持质量比竞争对手要好得多。  

    Clark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clark、

    很抱歉、我没有 Mac 计算机来检查问题。 我 在 Windows 10计算机上尝试过它、但没有任何解决此问题的线索。

    很少有人在度假、下周初会回来。 当他们回来后、我会尽快向他们咨询并提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clark、

    抱歉、我们不支持 Mac 计算机。 我们在 Mac 计算机上尝试了它、并收到以下消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运行该文件所需做的就是右键单击该文件、然后单击"打开"。 这将强制 MacOS 运行该文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clark、

    请告诉我您在 Mac 计算机上成功运行 BOOST-DRV8711。

    顺便说一下、我们的团队中没有 Mac 计算机来验证 Mac 或 Linux 系统的 GUI。 我们借用了一台 Mac 计算机来获取先前的结果、并显示弹出消息:"GCruntime…… 无法打开、因为苹果..."