This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873:DRV8873

Guru**** 2559460 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/900655/drv8873-drv8873

器件型号:DRV8873

大家好、

请澄清 PWM 模式真值表的第4行项目(DRV8873数据表中的表5)

如果 IN1 =0 IN2 =1;在这里我理解 IN1和 IN2上的0直流为 PWM

根据表5、PWM 的低电平状态将导致高阻抗状态。

请更正/分享有关此方面的知识。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijayavani 您好、

    假设输出端没有电流调节、则显示表5。

    如果输出连接到小于 ITRIP 的负载、则输出将遵循表5中的输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rick。 我的实际问题是、IN1|2的逻辑0和逻辑1在 PWM 模式中是什么? 逻辑0作为零伏直流电、逻辑1作为具有可配置占空比的 PWM?

    如果是、则 PWM TOFF 和逻辑0将输出表5中的高阻抗状态。

    请分享有关此方面的知识、如果有问题、请纠正我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rick。 我的实际问题是、IN1|2的逻辑0和逻辑1在 PWM 模式中是什么? 逻辑0作为零伏直流电、逻辑1作为具有可配置占空比的 PWM?

    如果是、则 PWM TOFF 和逻辑0将输出表5中的高阻抗状态。

    请分享有关此方面的知识、如果有问题、请纠正我的问题。

    [引用 user="Rick Duncan"]Hi Vijayavani、

    假设输出端没有电流调节、则显示表5。

    如果输出连接到小于 ITRIP 的负载、则输出将遵循表5中的输入。

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijayavani 您好、

    逻辑0是低于 VIL 最大值(0.8V)的电压、而逻辑1是高于 VIH 最小值(1.6V)的电压。

    输出遵循基于表的输入。

    输入可以进行 PWM 操作、输出将跟随;如果激活电流调节、器件将自动对输出进行 PWM。

    如果使用输入对输出进行 PWM、则可以配置占空比。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    逻辑0是否可以是在0和0.8V 之间切换的 PWM 信号? 请确认、因为我的要求始终是低侧的 PWM。

    等待回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijayavani 您好、

    是的、逻辑0可以是在0和0.8V 之间切换的 PWM 信号。

    如果电压低于0.8V、则输入视为逻辑0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rick 的回复。

    通过 PWM 信号在0和0.8V 之间切换来完成 CAN 速度控制

    还是速度控制只能通过逻辑1来完成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijayavani 您好、

    速度控制无法通过 PWM 信号在0和0.8V 之间切换来完成。 输出没有变化。

    如果要对输出进行 PWM 处理、输入必须在逻辑0 (<0.8V)和逻辑1 (>1.6V)之间切换。