This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305-Q1:DRV8305-Q1

Guru**** 1788580 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/869303/drv8305-q1-drv8305-q1

器件型号:DRV8305-Q1

你好

 DRV8035-Q1器件的效率是多少? (在 stady 状态下、我的电机在12V -> 200mA 下工作)。

我在数据表中没有发现任何关于效率的评论。

ROI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 ROI、

    效率就是指将 FET 作为系统的 DRV8305-Q1的效率、而不仅仅是 DRV8305-Q1。 DRV8305-Q1和 FET 的效率取决于 PWM 频率、FET 栅极电容和电机电压。 快速测量效率的最简单方法是不要连接电机、然后向 DRV8305-Q1施加换向信号、就像驱动电机和观察电流消耗一样。  

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是否已解决?