This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703-Q1:电机驱动器

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8703D-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/869802/drv8703-q1-motor-driver

器件型号:DRV8703D-Q1

我对 DRV8703有疑问。 如果引脚23 (SL2)悬空、电机是否仍可以沿一个方向旋转? 或者电机根本不运行? 我是说 H 桥驱动。 如果由于引脚23悬空而导致电机无法运行、您可以解释原因吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yini、

    DRV8702引脚23是 SL2引脚、应将该引脚连接到低侧 FET 源。 根据基尔霍夫电流定律、SL2电流应与 GL2电流匹配。 如果 SL2悬空、原始 SL2电流将从 SN 引脚流回 IC。 这引起了两个问题:

    A.电流感应中的噪声更多

    b.如果检测电阻器焊接不好、则 SP 引脚可能会过压应力。

    电机仍然可以旋转。 但是、由于上述2个问题、我建议将引脚23 SL2连接到低侧 FET 的源极。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我还有一个问题:如果引脚23 (SL2)悬空、除了您提到的问题外、器件可能会由于引脚悬空而产生过流故障? 如果是这样、那么栅极驱动器被禁用? 电机无法运行?

    谢谢

    陈子妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:DRV8703D-Q1

    感谢您的回答。 我还有一个问题:如果引脚23 (SL2)悬空、除了您提到的问题外、器件可能会由于引脚悬空而产生过流故障? 如果是这样、那么栅极驱动器被禁用? 电机无法运行? 您可以确认这一点吗?

    谢谢

    陈子妮