This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8306:PWM 最小占空比

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8306, DRV8306EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/888325/drv8306-pwm-minimum-duty-cycle

器件型号:DRV8306

大家好、

客户想要了解 DRV8306的最小 PWM 占空比。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    感谢您在 MD 论坛上发帖!

    让我们检查一下这个问题、并在本周返回给您。

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我使用 DRV8306EVM 和20kHz PWM 频率且 VM = 12V 测试了 DRV8306的最小 PWM 占空比。  

    我将 PWM 占空比从1%以0.01%为增量降低0.01%、直到在 GHA 引脚上看不到任何响应。

    在最小占空比为0.75%(导通时间为~380ns)的情况下、我能够获得输出 SHA 的响应。 我附加了下面的示波器屏幕截图、其中显示了 SHA (CH1)与 PWM (CH2)的响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您为测试器件所做的努力以及测试结果。

    此致、

    Danilo