This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8313EVM:几分钟后芯片烧毁。

Guru**** 682330 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8313EVM, DRV8313
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/888688/drv8313evm-chip-burns-out-after-a-few-minutes

器件型号:DRV8313EVM
主题中讨论的其他器件: DRV8313

您好!

我们使用评估板 DRV8313EVM。

目的是运行3个具有三种不同正弦频率的谐振电路。

有效电流约为300mA。  几分钟后、芯片被大爆炸摧毁。

壳体现在在引脚5和引脚6之间有一个孔。

我们检查了测试设置、找不到任何错误。 然后、我们更换了评估板。 一段时间后、芯片以相同的方式在同一个位置烧坏。

到目前为止、该电路已按预期工作、并且未发热。

我们已按照数据表中的图17操作电路。

您是否知道错误可能来自哪里?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    我不知道这里可能发生了什么。 您能否在应用程序运行时提供一些 OUT 引脚的屏幕截图?

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我们不使用该应用程序。 我们移除了9根跳线并使用3个功能发生器为 DRV8313生成 PWM 信号。

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    我的意思是、您能否在系统运行(开关)时向我们展示 DRV8313输出的示波器图像?

    此致、

    -Adam