请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8313EVM 主题中讨论的其他器件: DRV8313
您好!
我们使用评估板 DRV8313EVM。
目的是运行3个具有三种不同正弦频率的谐振电路。
有效电流约为300mA。 几分钟后、芯片被大爆炸摧毁。
壳体现在在引脚5和引脚6之间有一个孔。
我们检查了测试设置、找不到任何错误。 然后、我们更换了评估板。 一段时间后、芯片以相同的方式在同一个位置烧坏。
到目前为止、该电路已按预期工作、并且未发热。
我们已按照数据表中的图17操作电路。
您是否知道错误可能来自哪里?
提前感谢