This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8806:显示输出电流 t 与温度间关系的典型特性表

Guru**** 691310 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8806
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/888522/drv8806-typical-characteristics-table-that-show-output-current-t-vs-temperature

器件型号:DRV8806

Hİ μ A、

DRV8806数据表 提供了最大2A (单通道打开)/1A (所有通道打开)电流(25°C 时具有足够的 PCB 散热)。 每通道驱动电流(25°C 时)。  

此外、我需要知道输出电流相对于温度变化的变化。 您是否获得  了显示输出电流 t 与温度间关系的规格或典型特性表?

此致、  

Gamze Günay ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gamze、

    热性能在很大程度上取决于 PCB 布局。 数据表给出了热阻。

    功率损耗可通过 RDS (on) x 负载电流 x 负载电流来估算。

    在我们知道功率损耗和热阻后、我们可以获得温度与负载电流间的关系曲线。

    对于固定布局、热阻不会随不同负载电流的变化而发生很大的变化。 DRV8803-04-05-06EVM ( http://www.ti.com/tool/DRV8803EVM )也可用于您的评估。