请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8806 Hİ μ A、
DRV8806数据表 提供了最大2A (单通道打开)/1A (所有通道打开)电流(25°C 时具有足够的 PCB 散热)。 每通道驱动电流(25°C 时)。
此外、我需要知道输出电流相对于温度变化的变化。 您是否获得 了显示输出电流 t 与温度间关系的规格或典型特性表?
此致、
Gamze Günay ć
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Gamze、
热性能在很大程度上取决于 PCB 布局。 数据表给出了热阻。
功率损耗可通过 RDS (on) x 负载电流 x 负载电流来估算。
在我们知道功率损耗和热阻后、我们可以获得温度与负载电流间的关系曲线。
对于固定布局、热阻不会随不同负载电流的变化而发生很大的变化。 DRV8803-04-05-06EVM ( http://www.ti.com/tool/DRV8803EVM )也可用于您的评估。