This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:AVDD、GVDD、PVDD、DVDD 上无输出

Guru**** 2575595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/888014/drv8301-no-output-on-avdd-gvdd-pvdd-dvdd

器件型号:DRV8301

大家好、我在为该驱动程序加电时遇到问题。 我似乎无法从 AVDD、GVDD、DVDD、PVDD 获取信号。 我附上了下面的原理图。 我很新、请建议您如何从该驱动器获取正确的信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roger、

    感谢您在 MD 论坛上发帖!

    如果您提供 PVDD1和 PVDD2的电压大于6V、您会看到多少电流?

    然后将 EN_GATE 设为高电平并再次检查 PVDD1和 PVDD2电流。

    此致、

    -Adam