This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV3245AQ1:BOOSTXL-DRV3245AQ1

Guru**** 1783340 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV3245AQ1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/885711/boostxl-drv3245aq1-boostxl-drv3245aq1

器件型号:BOOSTXL-DRV3245AQ1

我购买了用于电机驱动器,的评估板 BOOSTXL-DRV3245AQ1、但找不到任何 SCHS。 您能否支持 DRV3245AQ1的相关应用原理图或某些芯片信息。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您在 MD 论坛上发帖!

    您能告诉我们您在哪里购买了 EVM 吗?

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 我是通过代理购买的。 但该机构没有提供相关的数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、DRV3245A 仅在 NDA 允许、因此我无法共享任何文档。 我们正与供应商合作、以避免将这些 EVM 出售给非 NDA 客户。

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已请求您在 E2E 上建立友谊、以便我们进行讨论、请接受。

    此致、

    -Adam