This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323R:查找 BLDC 驱动器解决方案的建议

Guru**** 686160 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323R, TIDA-01516, CSD88599Q5DC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/885641/drv8323r-looking-for-recommendation-for-bldc-driver-solution

器件型号:DRV8323R
主题中讨论的其他器件: TIDA-01516CSD88599Q5DC

您好!

我正在寻找 用于开发医疗应用的 BLDC 电机驱动器解决方案。

如果您推荐合适的参考设计、我将不胜感激。

我需要的功能包括:

1.带传感器的 BLDC 电机

2.电机电源电压:24V

3.转速高达100000转/分

恒定电流< 10A  

在我的搜索中、我查看 了 DRV8323R 、TIDA-01516。

这是怎么回事? 我可以将其用于我的用途吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jongkap、

    感谢您在 MD 论坛上发帖!

    您提到的电路板和器件是针对此应用和系统的建议。 请注意、该 TIDA 的测试结果仅高达21V、因此请仔细检查24V 工作电压。

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jongkap、

    您是否选择了电机?

    我们需要查看电机规格、以确定电路板是否支持100kRPM。

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的评论。

    我已插入电机规格、供您进一步查看。

    如果您认为任何其他参考更合适、则可以推荐它。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jongkap、

    我向电路板设计人员核实了该电路板可支持高 RPM 和24V 电压。

    我看到的一个注意事项是、您指定的电机具有~80kRPM 的空载速度、因此我不确定您是否可以达到100kRPM。

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    应用的性能将在电机规格(80kRPM)内实现

    顺便说一下、

    我看到 TIDA-01516中使用的 CSD88599Q5DC 电源块的开关频率为50kHz。

    这是否意味着 RPM 受限为~50kRPM?

    我需要其他类型吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jongkap、

    开关频率是 PWM 频率、通常为20kHz。 使用不影响开关频率的 PWM 占空比来控制电机的 RPM。

    此致、

    -Adam