This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8832-Q1:关于 PCB 封装和焊盘图案

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8832-Q1, DRV8832, TPS5401
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/900480/drv8832-q1-about-pcb-footprint-and-land-pattern

器件型号:DRV8832-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8832TPS5401

您好!

客户希望了解 DRV8832-Q1封装和焊盘图案尺寸。
但是、数据表中未提及这些参数。
您能告诉我 HVSSOP 的焊盘图案尺寸和封装尺寸吗?

https://www.tij.co.jp/jp/lit/ds/symlink/drv8832-q1.pdf?ts=1587976918375

此致、
Yusuke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke - San、

    封装类型为 HVSSOP、 图编号 为 DGQ。 在数据表中、它具有 DGQ 图。

    BTW、 他们 也可以从https://www.ti.com/product/DRV8832-Q1#design-development 下载 CAD 符号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li-San、

    感谢您的回答。
    我已查看指定的数据表。
    但是 、未列出焊盘图案和封装。
    您能告诉我 DGQ (HVSSOP)焊盘图案和封装的尺寸吗?



    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke - San、

    现在、了解。  DRV8832具有与 DRV8832-Q1相同的封装图。 您可以使用 DRV8832的焊盘图案和封装:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8832.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li-San、

    感谢您的支持。

    我已查看非 Q1数据表。
    但是 、未包含 VSSON 的"焊盘图案和封装"信息。
    您能告诉我 DGQ (HVSSOP)焊盘图案和封装的尺寸吗?



    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke - San、

    请查看此数据表 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps5401.pdf

    此问题是由合并数据表主要内容文档和机械制图文档的数据表生成器引起的。 某些 数据表中缺少机械图纸的某一部分。 抱歉、给客户带来麻烦。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li-San、

    感谢您的支持。
    我已查看 TPS5401数据表。
    但是、散热焊盘的尺寸不同。
    您能告诉我 DRV8832-Q1 DGQ 焊盘图案的尺寸和尺寸吗?



    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke、

    让我们回到 上 一个解决方案。 下载 CAD 符号文件进行查找。 单击"查看选项"后、选择"封装"下的"详细信息视图"。 然后、单击"选择 CAD 格式并下载"以下载器件的封装并检查散热焊盘尺寸。