This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8886:为什么 DRV8886和 DRV8813之间的扭矩不同

Guru**** 688030 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8886, DRV8813, DRV8886EVM, DRV8813EVM, DRV8818
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/897826/drv8886-why-are-torque-different-between-drv8886-and-drv8813

器件型号:DRV8886
主题中讨论的其他器件: DRV8813DRV8813EVMDRV8818

大家好、

我对 DRV8886和 DRV8813之间的区别有疑问。
用于测量2个器件的电路板具有相似的条件、但在10kHz 频率下、DRV8886的扭矩比 DRV8813高10-20%、如下表所示。

我检查了电流波形、但11993Hz 时的两个波形是相似的。
因此、我想这种差异来自其他因素。

您能否估计差异出现的原因?

我使用 DRV8886EVM 和 DRV8813EVM 进行评估。

此致、
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koyo-San、

    更高的扭矩意味着更高的绕组电流。

    在10kHz 步进速率下、即使 FET 完全导通、输出电流也无法达到调节点。 在这种情况下、只有环路电阻、电机电感和反电动势会限制电流的增加。

    DRV8813内部高侧 FET 和低侧 FET 总 RDS_ON 约为0.4 Ω。 DRV8886 RDS_ON 的总电阻约为0.54 Ω。

    RDS_ON 越低 、绕组电流就越高。

    此外、请仔细比较输入电压和输入电缆电阻。 当输出电流无法达到调节点时、这也会对绕组电流产生很大影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    下表显示了线电阻。

    DRV8813比 DRV8886的 RDS_ON 更低、两个导线电阻之间的差异也不大。
    因此、DRV8813应该具有更高的扭矩、因为更低的 RDS_ON 会使绕组电流略高、而更高的扭矩意味着正如您所说的那样具有更高的绕组电流。

    此外、输入电源的值相同。

    您能告诉我有关 DRV8886更高扭矩的更多详细信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koyo-San、

    绕组平均绕组电流与 扭矩有关。 更高的绕组电流具有更高的扭矩。 您能否将 DRV8813绕组电流波形保存在示波器中并将 DRV8886绕组电流波形与其进行比较?

    2.在10k 步进速率下、DRV8813和 DRV8886绕组电流均未达到设置电流、高侧 FET 完全导通。 我认为电流与输入电压和环路电阻有关。 如果您已经检查了输入电压和环路电阻、我想知道绕组电流。 DRV8818是否高于 DRV8886?

    从上一张图片中可以看到、DRV8813电流看起来比步进速率为11993Hz 的 DRV8851高。 如果 DRV8813电流较高并且 DRV8813和 DRV8886内部 FET 均持续导通以驱动电流上升、则绕组电流与电机驱动器器件无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    我在第一个帖子中连接的波形不是绕组电流?

    1.两个输入电压均为24V 直流,两个电机相同。
    如果环路电阻意味着电流环路(高侧和低侧 FET 和电机)的以下电阻、则由于使用同一电机、差值将仅为 RDS_ON。

    2.设置电流是多少?
    很抱歉、我理解不好。

    "绕组电流与电机驱动器器件无关"意味着您认为此问题与 IC 无关、而与外设因子有关、对吧?
    DRV8886EVM 和 DRV8813EVM 用于测量波形和表格。

    此致、
    Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科约

    "绕组电流与电机驱动器器件无关"意味着您认为此问题与 IC 无关、而与外设因子有关、对吧?

    正确。 如图所示、如果 FET 已满且 RDS_ON 相似、则绕组电流与电机驱动器无关。

    "设置电流"

    DRV8813使用 xVREF 引脚来设置输出电流。 DRV8886使用 RREF 设置输出电流。  

    采用较低的步进速率(所附波形中为1790Hz)、输出电流 达到电流调节设置点。 电机驱动器 FET 执行斩波以保持输出电流。

    在高步进速率(11993Hz)下、输出电流不会斩波。 这表示 FET 完全导通。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    感谢您的回答。

    谢谢、此致、
    Koyo