主题中讨论的其他器件: DRV8813、 DRV8813EVM、 DRV8818
大家好、
我对 DRV8886和 DRV8813之间的区别有疑问。
用于测量2个器件的电路板具有相似的条件、但在10kHz 频率下、DRV8886的扭矩比 DRV8813高10-20%、如下表所示。
我检查了电流波形、但11993Hz 时的两个波形是相似的。
因此、我想这种差异来自其他因素。
您能否估计差异出现的原因?
我使用 DRV8886EVM 和 DRV8813EVM 进行评估。
此致、
Koyo