This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BOOST-DRV8711:DRV8711

Guru**** 1091410 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/900536/ccs-boost-drv8711-drv8711

器件型号:BOOST-DRV8711
主题中讨论的其他器件:DRV8711

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在使用 Delfino79D 和有刷直流电机的 DRV8711上工作、在 TOFF 寄存器中、我将 PWMMODE 位置为1、以获得来自 MCU 的直接 PWM 信号、 我问我是否可以使用内部分度器模式来控制旋转速度或更改施加在电机上的占空比、还问内部分度器是否仅用于步进电机类型、它到底用于什么!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入引脚 AINx 和 BINx 在 PWM 模式和分度器模式下具有不同的功能。

    因此、如果客户使用索引模式、一个电桥输出电流 可以跟随"STEP/AIN1"信号并将输出电流调节为不同的微步进电流;但另一个电桥电流控制并不是独立的。 两个电桥的电流均遵循表4值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、那么我在这个主题中有两个问题。

    1.控制有刷直流电机速度的内部分度器是否可以避免使用来自 MCU PWM 模块的外部信号并只使用 SPI 接口进行配置,或者它只控制步进电机类型的微步进!

    2.  在数据表第7.3.4节"电流调节"中,以下一句的含义是什么:  

    *通过电机绕组的电流通过可调节的固定关断时间 PWM 电流调节进行调节
      电路。

    和可能会在使用有刷直流或仅调节通过步进电机类型的电流时改变 PWM 占空比的值

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    自从您开始新的主题以来、我将关闭此帖子。