主题中讨论的其他器件:、 MSP-EXP430G2ET、 INA194、
早上好。
我想使用 DRV8874集成电流传感器 IC 为直流有刷电机开发一个新应用。 主要目标是使用 RIRPOPi 电阻器上的电流感应输出电压来实现电流环路/扭矩环路。 我的应用需要通过 PWM 控制实现速度变化的双向控制。 我需要对电流值进行比较、然后误差应通过 PI 控制器传递、然后通过 PWM 信号传递。
请对以下问题提出建议。
1) 1)是否有任何应用手册可满足我的应用要求?
2) 2) 对于该应用、哪种控制方法是更好的 PH/EN 模式或 PWM 模式。 这两种模式之间的区别是什么。
3) 3)电流感测 方向始终为正、无论正向或反向如何。 如何在电流环路中用于实现 PI 控制器。
4) I 设计值为:Rpropi= 1500欧姆、I TRIP=4.835A、VADC 要求=3.3V、Vref:3.3V。