This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305-Q1:DRV8305-Q1

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305-Q1, CSD18540Q5B, CSD85301Q2, DRV8305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/885765/drv8305-q1-drv8305-q1

器件型号:DRV8305-Q1
主题中讨论的其他器件: CSD18540Q5BCSD85301Q2DRV8305

你好

DRV8305-Q1 EVB 上的 FET 为 CSD18540Q5B (RDS=3.3m Ω)、我想使用汽车 FET、我找到了 CSD85301Q2 (RDS=23m Ω)器件型号。

我的电机的电流为200mA、峰值为3.5A、持续5ms  

对系统运行有何影响? 

ROI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ROI、

    感谢您在 MD 论坛上发帖!

    我不建议更改 EVM 上的 FET、因为该电路板设计用于与电压更高的 FET 及其 RDSON 更低的 FET 配合使用。

    如果您使用不同的 FET 设计自己的电路板、我们很乐意在您将其发送给制造部门之前、先查看您的设计。

    通常、使用这些不同的 FET 将改变您的最大电机电压、并且需要根据您改变的 RDSON 调整 VDS 监视器。

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adam

    我将在手动制造之前向您发送原理图。

    ROI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    随附了 DRV8305和 FET 的原理图。

    我的电机的电流为200-300mA (100msec)、峰值为3.5A、持续5msec

    请确认 design.e2e.ti.com/.../3704.DRV8305.pdf

    ROI