This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8837C:DRV8837C RMS 电流

Guru**** 687780 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8837C, DRV8837, DRV8870
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/897413/drv8837c-drv8837c-rms-current

器件型号:DRV8837C
主题中讨论的其他器件: DRV8837DRV8870

尊敬的团队:

我尚未在数据表中看到 DRV8837C 的 RMS 电流。 仅峰值电流<=1。 客户的应用需要1A 电流的最后一个电流。 DRV8837C 可以满足这一要求吗?

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sammi、

    DRV8837C 无法预测负载电感和电机反电动势是多少。 因此、如果不知道输出电感和电机反电动势、它就无法提供 RMS 电流。

    DRV8837C 具有1.2A 的最小 OCP 阈值。 DRV8837具有1.9A 最小 OCP 阈值。 如果客户希望获得1A RMS、则如果他们使用 DRV8837C、则峰值输出电流必须低于1.2A。

    此应用的输入电压是多少? 如果客户希望峰值电流高于1.2A、请检查 DRV8870是否输入高于6.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    感谢您的回答。 我从 DRV8837C 数据表中看到峰值驱动电流在内部受到限制? 那么、内部限制意味着什么呢?

    谢谢。

    此致、

    Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sammi、

    这意味着客户无法更改电流限制阈值。