请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8837C 主题中讨论的其他器件: DRV8837、 DRV8870
尊敬的团队:
我尚未在数据表中看到 DRV8837C 的 RMS 电流。 仅峰值电流<=1。 客户的应用需要1A 电流的最后一个电流。 DRV8837C 可以满足这一要求吗?
谢谢。
此致、
Sammi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Sammi、
DRV8837C 无法预测负载电感和电机反电动势是多少。 因此、如果不知道输出电感和电机反电动势、它就无法提供 RMS 电流。
DRV8837C 具有1.2A 的最小 OCP 阈值。 DRV8837具有1.9A 最小 OCP 阈值。 如果客户希望获得1A RMS、则如果他们使用 DRV8837C、则峰值输出电流必须低于1.2A。
此应用的输入电压是多少? 如果客户希望峰值电流高于1.2A、请检查 DRV8870是否输入高于6.5V。