This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8886:RREF 选择范围内的满量程电流

Guru**** 1624230 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8886, DRV8884, DRV8832
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/887064/drv8886-full-scale-current-over-rref-selection

器件型号:DRV8886
主题中讨论的其他器件: DRV8884

大家好、

我想知道我们可以为 DRV8886中的电流调节选择多大的 Rref。 可能、我想设置70mA IFS、但在 DRV8886 EVM 上432k Ω Rref 不起作用、在最小值为180mA

您是否具有如下所示的"满量程电流与 RREF 选择"? 我可以在 DRV8884数据表中找到它、但在 DRV8886中没有找到它。

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、

    "您是否具有如下所示的"满量程电流与 RREF 选择"? 我可以在 DRV8884 数据表中找到它、但 在 DRV8886"

    请查看最新的数据表:https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8886.pdf  和 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8884.pdf

    您实际上会发布 DRV8832的"满量程电流与 RREF 选择"图11。 DRV884-1的图11 与 DRV8815略有不同。

     "但 在 DRV8886 EVM 上、432k Ω Rref 不能正常工作、IFS 最小值为180mA "

    您可以在 RREF 选择图上放置更高的 RREF 并获得比满量程电流更高的输出电流。 这可能是由消隐(PWM 消隐时间)限制引起的。 当高侧 FET 导通时、它将保持至少消隐时间。 如果电机电感无法将绕组电流限制在电流设置以下、您将获得比设置更高的输出电流。 我们使用一个技巧来帮助在较低的电流下进行调节。 将 TRQ 设置为1 (50%)会将消隐时间更改为1us、而不是1.5us、这有助于调节。 BTW、由于电流较低、精度较低。