This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8825:ISENSEx 电流

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8886, DRV8886AT, DRV8825
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/885062/drv8825-isensex-current

器件型号:DRV8825
主题中讨论的其他器件:DRV8886DRV8886AT

您好!

最大值是多少 来自 ISENSEx 引脚的电流? 数据表指出、它的瞬态电压最高可达±1[V]、但最高不能达到 电流。 我想使用0.1[欧姆]电阻器、但不确定要使用哪种封装。

此致、

Dukel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dukel:

    最大电流是由 VREF 和感应电阻器设置的 IFS 电流。

    假设 IFS = 2.5A、最大电流可变化+/-5%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    是的、这是电机驱动器可以提供的电流、但它也是 ISENSEx 引脚上的电流吗? 这意味着 RISENx 上的瓦数将为0.8*2.5=2[W]。 这是一个电阻器的大量能量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dukel:

    是的、它也是 ISENSEx 引脚上的电流。

    是的、电阻器上的功率可能高达2W。

    这就是检测电阻器通常为0.1至0.2欧姆、从而降低功耗的原因。

    如果您需要小于2A 的电流、并且希望去除感应电阻器(和功率)、则可选择 DRV8886或 DRV8886AT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、


    感谢您的回复和回答。 DRV8825非常适合我、我已经在使用它、但在我的新设计中、我想知道是否可以更改 RISENx 的封装尺寸。 目前使用的是1206、但在我的设计的其余部分中、我使用的是0603。

    1206电阻器应该能够承受1/8[W]、如果我理解您的回答正确、甚至不会接近2[W]。 因此、我最终的问题是。 我是否可以使用0.1[欧姆]的0603尺寸电阻器、这可以承受更小的功率、但1206也不应该能够承受。

    数据表不建议采用封装尺寸。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dukel:

    我们不建议使用封装尺寸、因为我们不知道该应用。 该器件可用于高达2.5A 的电流、但可用于低得多的电流。 此外、还可以增大电阻器值以获得更高的精度、或减小电阻器值以获得更好的热性能。

    除慢速衰减运行时外、所有通过电机的电流都流经电阻器。

    在最坏情况下、通过电阻器的电流是指在分度器表中以100% IFS (在微步进模式中)或在全步进模式中以71% IFS 停止电机。

    IFS 由应用程序设置。

    在 IFS 最大为2.5A 的 EVM 上、使用0.2欧姆、2512、2W SMD 电阻器。 通过该电阻器的最大功率为1.25W

    如果您的电流较小、您可以使用功率较低的电阻器或并联几个电阻器。