This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在全桥中共享隔离式电源

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21540-Q1, SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/899105/sharing-of-isolated-powersupply-in-a-full-bridge

主题中讨论的其他器件:UCC21540-Q1SN6505B

你(们)好

让我们假设我正在构建全桥/H 桥、并假设我使用 LMG341xR070或 UCC21540-Q1来实现这一目的。

要为 H 桥的高侧供电、我希望通过 Murata PWR70C 等隔离式模块供电。

我可以通过同一个隔离式电源为左侧和高侧供电、还是需要为每个隔离式电源供电?

我对不得不提出这样一个简单的问题感到有点困惑,但不幸的是,我没有看到它在任何地方得到答复。 就我所见,这应该是可能的,但我想提出第二种意见。

此致

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Martin、

    感谢您的提问。 遗憾的是、由于 H 桥的开关、您需要为每个高侧开关提供单独的电源、因为它们通常彼此异相。 换句话说、当一个为高电平时、另一个为低电平。 我们在大多数应用中使用自举技术来解决此问题。 在这种情况下、如果隔离式电源以接地为基准、则可以使用自举技术在高侧驱动器之间共享该电源。  

    但是、如果您需要运行100%占空比、则需要为每个高侧开关提供隔离式电源、并为接地参考驱动器提供额外的电源。

    TI 销售 SN6505B、我们在许多需要隔离式电源而不是自举电源的 EVM 中使用该器件。

    以下是使用我们的其中一个栅极驱动器实现 SN6505B 的示例:

    这是否清楚? 如果是、请按绿色按钮、否则、请告知我们、我们可以提供进一步的说明。