This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8332:VDD、PVDD 和 GVDD 去耦和大容量电容

Guru**** 2554130 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/897729/drv8332-vdd-pvdd-and-gvdd-decoupling-and-bulk-capacitance

器件型号:DRV8332

查看 DRV8332数据表、VDD 引脚系统设计要求涉及 VDD 和 GVDD。 是否有关于 GVDD 和 PVDD 上电容要求的讨论?

我在应用电路中看到了示例、但没有讨论任何实际要求、最佳实践等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯

    感谢您在 MD 论坛上发帖!

    我建议遵循应用电路或 EVM 指南。 如果您希望偏离这些说明、请告知我们、我们可以讨论潜在的影响。

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Adam、是的、我想我会的。 很高兴知道任何设计的最小值! 我的特定应用往往需要使用陶瓷电容器、可能还需要使用钽电容器。 电解是不能去的! UF 是一家高档酒店!