This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110:最大峰值电流

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/895254/drv110-the-maximum-peak-current

器件型号:DRV110

大家好、Ipeak 的最大值是多少、因为我想在我们的应用中采用它、其中最大峰值电流需要高达2A。 它是否合适?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在4/13/20之前回复。

    谢谢、

    Aaron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    这不是 DRV110内部电流限制、最大电流由外部 Rsense 和外部 FET 电流限制设置。

    Rsense 上的电压在峰值期间不应超过900mV、在保持期间不应超过150mV。   内部比较器

    运行 Rsense 电压应大于30mV。

    对于您的应用、IPEAK = 2A、Rsense = 0.1 Ω 是一个不错的选择。

    此致、

    Costin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Costin,

        感谢您的解释。

         我还有另一个问题。 如果负载不是纯电感负载、该怎么办? 在我的应用中、负载电感为70mH、内部电阻为15欧姆。 这个芯片能做吗?

    希望听取 您的专业建议。 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    工作正常,负载电源电压应大于 IR 压降 Vs>30V (2a*15 Ω)

    需要在此基础上添加 FET IR 压降(2a*Rdson)和 Rsense IR 压降

    此致、

    Costin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Costin、

        感谢您的建议、我知道您现在的意思!

        还有一个问题、我的负载电源电压是24V 直流稳定电压、如果我想实现上述目标、我可以使用升压模块来提升电压吗?

        升压器是否必须满足任何要求? 此外、您能否推荐更适合的升压模块?

       期待您的回复。 再次感谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将关闭这个线程、这是一个具有相同请求的新线程。

    此致、

    Costin