This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8308EVM:未安装软件

Guru**** 1783340 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8303
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/896194/drv8308evm-software-does-not-install

器件型号:DRV8308EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8303

在 Win 10计算机上以管理员身份完成所有操作。

首先,安装时(从 slvc552f.zip),安装程序抱怨没有有效的“GUI Composer Runtime”可用。  我尝试选择从 Web 下载、然后得到"警告:下载文件时出错"。 (这种情况反复发生、因此不是一次性的)。  然后、我尝试查找"GUI Composer Runtime "的文件、以便尝试从文件安装选项。  我最后下载并安装 了 GUI Composer Runtime 6.2.0.1 (CCS v6.2.0)。  然后我返回到 EVM 代码安装,没有任何变化--它仍然显示没有可用的有效运行时。  然后、我注意到 TI 开始菜单中有一个 DRV8303条目!  单击它时、我会看到"Windows 正在搜索 nw.exe。  要自行查找文件,请单击浏览。  我的计算机上似乎没有"nw.exe"文件、无论该密码名称可能引用什么。  是否有任何想法我应该尝试下一个????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    休、

    感谢您在 MD 论坛上发帖! 很遗憾听到您的困难。

    您是否尝试过 GUI 的在线版本? 它可能有助于克服某些系统上可能出现的一些安装问题、这些系统具有独特的防火墙、防病毒软件、管理员权限等

    请在此处尝试: https://dev.ti.com/gallery/view/4993501/DRV8308_EVM/ver/1.0.1/

    此致、

    -Adam