This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8702D-Q1:电流感应放大器规格

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8702D-Q1, DRV8320, DRV8305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/893477/drv8702d-q1-specification-of-current-sense-amplifier

器件型号:DRV8702D-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8320DRV8305

您好!

DRV8702D-Q1中的电流感应放大器还有其他规格吗?

我们需要有关典型单位增益带宽和压摆率的信息。

它是否与 DRV8320 IC 中的放大器相同? 因为 DRV8320数据表指定了这些值。

如果不是、电流感应放大器是否与 TI 的任何通用运算放大器相当?

提前感谢、致以诚挚的问候、

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    数据表中提供了每个增益设置的稳定时间。 电流感应放大器没有其他规格。

    该放大器与 DRV8320不同。 最匹配的是 DRV8305的放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Rick。