This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8256:扬声器

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1161102/drv8256-speaker

器件型号:DRV8256

您好!

你好。

客户想询问有关 DRV8256电机驱动器或本系列其他器件应用的一般性问题。

您是否评估了使用驱动器不驱动电机绕组而是 驱动扬声器的可能性
设计用途是 H 桥和高达20kHz 的矩形输入音频信号(警报音)。
电压、电流、频率/"死区时间"等参数应该正常。 因此、只有衰减模式可能会对计划的输出产生影响。

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ray、

    是压电式扬声器吗?  这些是高容性负载、我认为它将取决于扬声器的电容。  如果是压电式驱动器、我建议使用压电式驱动器  :https://www.ti.com/product/DRV2700 或使用此设计工具选择一个:  https://www.ti.com/tool/DRV8662-2665-2667_DESIGN_TOOL

    TI 还生产了扬声器放大器:  https://www.ti.com/audio-ic/amplifiers/speaker-amplifiers/overview.html

    至于您原来的问题、如果是标准4Ω Ω 扬声器、我怀疑它可以正常工作、但建议在 EVM 上尝试。  典型有刷电机电阻在2Ω Ω 4Ω Ω 范围内、DRV8256支持高达100kHz 的 PWM 频率。   您可能需要使用混合衰减或快速衰减、因为智能调优衰减模式可能不适用于扬声器而不是电机。   

    如果您进行了测试、请告诉我们测试过程如何、我很好奇!

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ray、

    我使用备用车载扬声器(6" 30W RMS 4Ω Ω)和 DRV8256E EVM 板对其进行了测试。  我可以确认电机驱动器可以驱动扬声器!  VREF、EN 和 PH 的一些组合产生了相当大的嗡嗡声、但大多数设置都产生了噪声。 器件从不会引发故障或停止工作。  我相信、使用编程、您将能够生成您所需的良好音调或警报。  

    此致、

    Jacob