This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:功率耗散工具

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1161777/drv8889-q1-power-dissipation-tool

器件型号:DRV8889-Q1

尊敬的团队:

对于 DRV8889-Q1、我们是否有功率耗散工具? 如果没有、您能否告诉我如何计算功率耗散?

  工作电流   堵转电流/持续时间 频率
第二个 DRV8889A-Q1 0.5A 1A/1s 20kHz

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sherry、

    DRV8889的数据表包含了完整的热应用和功率耗散部分、该部分将是此芯片的最佳资源: 8.2.4热应用

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    根据数据表、我可以按如下方式计算工作电流功率耗散、但我仍然不知道如何评估堵转电流功率耗散。  RθJA 仍然是30.9?

    当堵转电流为0.5A 时,Pstal=13.5V*0.5A=6.75w,temp rage=6.75* RθJA Δ L=208.6? 这似乎不正确、您能帮我给出 Pstall 和相关温升的公式吗?

    e2e.ti.com/.../DRV8889_2D00_Q1--power-dissipation.xlsx

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    让我支持这个问题。 有关功率计算、请参阅 Jacob 指出的数据表。 您的13.5V * 0.5A = 6.75W 未连接。  

    请使用 P= Iout * Iout * Rdson 进行计算。 这是第一个要计算的项目。 之后、需要增加开关损耗等

     

    此致

    Shinya Morita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya、

    我想知道如何计算堵转电流的功率耗散。 它是否仍然遵循数据表? 我将向您发送此问题的邮件。

    此致、谢谢!

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sherry。

    请遵循数据表。

    谢谢、

    此致

    Shinya Morita