您好、专家、
我看到 一个 DRV8714可以驱动下面文章中提到的三个电机。 我对这种用法有几个问题。
- motor1和 motor 2能否同时运行?
- 如果 motor2自由运行、现在我要驱动电机1或3、那么常见半桥中是否存在电流冲突? 我认为它与“需要时确保适当的桥接器处于高阻态”相关。 但我没有弄清楚细节以及如何正确应用该方案
谢谢。
BR、
ElecCheng
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家、
我看到 一个 DRV8714可以驱动下面文章中提到的三个电机。 我对这种用法有几个问题。
谢谢。
BR、
ElecCheng
您好、电子
我收到"找不到页面"错误消息。
无论如何、它取决于您希望如何驱动电机(本例中为有刷类型):仅一个方向、还是完全正向和反向控制? 如果电机只运行一个方向和开环控制、那么您发布的接线图似乎正常工作、但是如果电机处于速度或扭矩控制之下、那么每个电机需要一个全 H 桥或2个半桥、那么该图不适合您。 请告诉我们您希望如何控制电机:开环单向、闭环控制或开环双向。
Brian