This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8884EVM:DRV8884的 nFault 引脚始终为低电平

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8884EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/931679/drv8884evm-nfault-pin-of-drv8884-always-be-low

器件型号:DRV8884EVM

你(们)好

 我打开电源(__LW_AT__MCU 电源和 电机驱动器),MCU 正常运行时、DRV8884EVM。出现问题;然后我只需将 nSleep 引脚设置为高电平、nFault 引脚变为低电平、并保持低电平直到将 nSleep 引脚设置为低电平。

下图是 GUI 设置。

VM 电压为9.6V

VCP 为7.8V

我没有 连接电机。

导致 VCP 低于(VM +2) V 的问题是什么、如何解决问题?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否先"启用"输出、然后检查 VCP 和 nFault 引脚电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Wang5577"]

    您好!

    您能否先"启用"输出、然后检查 VCP 和 nFault 引脚电压?

    [/报价]

    我是按照您的建议执行的、但故障引脚仍然处于低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 e2echina 上跟进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alvin、

    感谢你的帮助。 让我检查一下我们在本周五的实验室中是否有 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的实验中没有 DRV8884EVM。 让我订购一个并进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我昨天订购了 EVM。 当它出现时、我将对它进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确认了这一请求。 但是、仍然没有收到 EVM 样片。

    根据故障行为、EVM 上的器件似乎已损坏。  客户是否损坏将难以确定。  我认为我们应该建议从 TI.com 订购一些样片并尝试另一个样片。  VCP 过低。  可能是电荷泵周围的一些外部组件问题。

     

     我可以在收到 EVM 后重新打开此帖子或向您发送电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DRV8884EVM 已推出。 nFault 信号正常。 我认为器件或周围的组件可能 会损坏。 请订购新电路板或更换器件、然后 重新检查。