This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8804:SPI 通信协议、寄存器描述或 DRV8804的编程指令

Guru**** 1640390 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8804
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/933160/drv8804-spi-communication-protocol-register-description-or-programming-instructions-of-drv8804

器件型号:DRV8804

大家好、

客户正在寻找 DRV8804的 SPI 通信协议、寄存器描述或编程指令。  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    DRV8804不是 SPI 器件。 有关串行接口的详细信息、请查看数据表7.3.2串行接口操作和6.6时序要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang Li、

    感谢您的澄清。 客户似乎不熟悉 D-FLIP 或时序图、我们是否有 DRV804的编程说明?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    SDATIN 信号控制 OUTx 引脚的输出。 SDATIN 数据(预期 OUTx 高电平或低电平值。) 在使用 SDATIN 引脚的部件中、被移入一个临时保持移位寄存器(LATCH 引脚不允许数据传递到 OUTx)、在 SCLK 引脚的每个上升沿上各一位。 例如:如果它们希望 OUT1为高电平、OUT2为低电平;OUT3为高电平;OUT4为低电平。 它们只是发送 SDATIN 低电平、低电平、高电平信号。

    2. SDATIN 数据被发出后、锁存器引脚上的上升沿将来自临时移位寄存器的数据锁存到输出级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!