This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SA51709500 -旧 H 桥驱动器

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1458
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/935170/sa51709500---old-h-bridge-drive

主题中讨论的其他器件:LM1458

大家好。

我正面临变频器的一些问题、这些问题与我认为是 H 桥控制器的旧组件有关。
最重要的是"62ALENJ SA51709500"。 但是、TI 网站上没有有关此组件的信息、我无法通过互联网找到任何数据表。
有没有关于如何解决这个问题的线索?
提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thiago 您好!

     请提供设备的照片。  这将有助于确定这是什么。

    谢谢、

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonard、

    首先、感谢您的关注。

    它与以下内容相同:

    New Refurbished Exchange Repair  Texas Instruments Integrated Circuits (IC) SA51709500 Precision Zone

    如果你看不到图片、有一个链接、我可以在其中购买二手图片。  http://www.precisionzone.net/integrated-circuits-%28ic%29/texas-instruments/sa51709500

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的照片、Thiago。  在您提供的链接上,他们将其标识为 LM1458,但如果我们使用部件标记工具 https://www.ti.com/packaging/docs/partlookup.tsp#divline ,则不相关。  我会不断研究这个问题、并随时向您发布。   

    再想一想、您是否有可能获得使用该器件的产品的原理图?

    此致、

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leonard、

    遗憾的是、我没有产品的任何原理图、PCB 是一个4层的、因此很难绘制一个。 但是、我将向您发送产品标识牌的图片。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thiago 您好!

     我的研究表明、这是一款定制器件、因此、有关此器件的信息只能在与原始客户签订的 NDA 下披露。   

    您在上一篇文章中引用的网站指出这是一款 LM1458器  件,但该器件仅提供8引脚 www.ti.com/.../LM1458封装,并且您的器件为20引脚。  

    我问您是否有原理图、而不是画一个、而是从产品制造商那里画一个。  拥有原理图很可能会清楚地识别器件是什么、原理图上会显示器件型号。  您是否尝试从 GE 获取原理图?  我对 AFE300ES 进行了快速网络搜索、找到了操作手册、因此我想那里会有一份技术手册、其中包含原理图。   

    如果我遇到任何其他信息、我会告诉您、但目前 TI 无法提供更多信息。  

    祝您研究顺利、

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Leonard。

    非常感谢您的帮助。 我将联系 GE、但购买旧件会更容易。

    周末愉快!