This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有人在四相 SRM 驱动器方面有经验?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8343-Q1, MSP430F5529, TMS320F28035, TIDA-060030, DRV8343S-Q1EVM, DRV8343H-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/933719/anyone-has-experience-in-4-phase-srm-drive

主题中讨论的其他器件:DRV8343-Q1MSP430F5529TMS320F28035TIDA-060030DRV8343S-Q1EVM

大家好

我需要驱动具有36V 直流电压和35A 相电流的四相 SRM。 是否有人碰巧有适合此应用的解决方案? 或者、有人能告诉我哪种控制器芯片和驱动芯片可以满足这一任务吗?

此致

杨  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang、

    虽然我们在四相 SRM 方面没有太多经验、但我们确实有一些描述如何驱动三相 SRM 的内容(请参阅此链接)。 DRV8343-Q1能够驱动 SRM 配置中的 MOSFET、因此最简单的实现方法可能是使用两个 DRV8343-Q1来驱动 SRM 电机的四个相位。

    这是否有帮助?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    谢谢。 您也可以向我推荐一款微控制器吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    我们的 TMS320F28035可在具有 DRV8343-Q1的 TIDA-060030上使用、而我们的 DRV8343S-Q1EVM 则使用 MSP430F5529。 TMS320F28035将能够实现更高分辨率的 PWM、而 MSP430F5529的成本更低。

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    非常感谢。 顺便说一下、您是否有可直接用于评估四相 SRM 的开发板?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang、

    我建议使用两 个 DRV8343S-Q1EVM (SPI 接口)或两 个 DRV8343H-Q1EVM (硬件接口)。 两个电路板上总共有六个相位、您可以使用其中的四个相位。 这将提供驱动程序硬件、但您需要开发一些固件来控制四个阶段。

    谢谢、

    Matt