This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8837:DRV8837中的低侧电流测量

Guru**** 1133870 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8837
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/933868/drv8837-low-side-current-measurement-in-drv8837

器件型号:DRV8837

您好!

我正在为电机故障检测执行低侧电流测量。 如所附图像所示、在左侧、我使用晶体管来检测电桥、使用0.1欧姆电阻器来检测电机电流故障。

但我想用 IC DRV8837替换我的电机桥。 我能否在 DRV8837中从 GND 连接0.1欧姆电阻器? 如图右侧所示?    

或者是否有其他方法可以测试电机故障?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jain:

    是的。 您可以使用 DRV8837替换分立式 H 桥电路、如右图所示。 但是、您需要确保在 DRV8837的散热焊盘周围放置足够的铜、以实现良好的散热。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、在本例中、我是否必须仅将0.1欧姆电阻器连接到引脚4、并将散热焊盘引脚9直接连接到 GND? 还是引脚4和9至0.1R 电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jain:

    您可以将0.1Ω Ω 感应电阻器连接到引脚4、将散热焊盘和电路板 GND 连接到引脚9。 这样、散热焊盘可以连接到电路板上更大的 GND 层、以获得更好的散热性能。