主题中讨论的其他器件:TMS320F280049C
大家好
我的客户对 DRV8323S 有以下问题、请进行评论和澄清。
此致
Ueli
--------------------------
我们目前在尝试通过 SPI 写入驱动程序寄存器时遇到问题。
下面是我们遵循的过程。 请注意 、位于栅极驱动 HS 寄存器中的3«LOCK»位已配置、因此可以修改寄存器(011b)。
通道 C1 :芯片选择
通道 C2 :时钟(300kHz)
通道 C3 :MOSI
通道 C4 :MISO
- 读取栅极驱动 HS 寄存器(地址0x03) :我们在总线上发送0x9800
- 将 IDRIVEN_HS 值从2000mA (1111b,默认值)更改为1640mA (1110b) :我们在总线上发送0x1bfe
- 读取修改后的栅极驱动 HS 寄存器:我们在总线上再次发送0x9800 à 无变化 (驱动器应该发回0x03fe)
我们的行为是否有问题 ? 是否有其它要配置的锁定位 ?