This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8432:是否可以选择使用两个全桥驱动两个 TEC,甚至使用4个半桥驱动4个 TEC??

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8412, DRV8711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/961176/drv8432-is-there-an-option-to-drive-two-tecs-using-two-full-bridges-or-even-4-tecs-using-4-half-bridges

器件型号:DRV8432
主题中讨论的其他器件: DRV8412DRV8711

您好!  

我需要选择一个控制器来驱动8个 TEC、每个都是12V/4A。 控制器应为组装在小型 PCB I 设计上的 IC。  

当上述每个 TEC 消耗12V/4A 电流时、DRV8432是否可以使用两个"双全桥"(FB)驱动至少两个 TECs、甚至使用4个半桥(HB)驱动4个 TECs?  

谢谢、BR、  

Ohad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohad、

    请检查 TEC 规格和应用条件:是否要更改当前方向?

    如果您想在应用中更改电流方向、 DRV8432  可以使用两个"双全桥"(FB)来驱动两个 TEC。

    供参考。 https://www.meerstetter.ch/customer-center/compendium/17-how-does-a-tec-controller-work 热电效应和 TEC 控制器:

    热电冷却器、短 TEC 或珀耳帖元件、可以主动将热量从其表面传输到另一表面、从而根据流经热电偶的方向和电流大小来加热或冷却。 此热电流由 TEC 控制器计算和提供。 由于我们的 TEC 控制器具有双极输出、因此无需以机械方式更改您的设置以从加热切换到冷却、反之亦然。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、  

    感谢您的回答。

    如果我不想更改方向,只使用一 个方向? 在这种情况下、我能否使用全部4个半桥(OUTA 至 OUTD)

    将 TEC (V+) 连接到 OUT_A 并(V-) 连接到其返回 GND_A、B、C、D 也是如此、这样就可以通过一个 DRV8432驱动4个 TEC (每个都一个12V/4A)?  

    提前感谢、  

    Ohad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohad、

    是的、这是可能的。  请参阅数据表第5页的"模式选择引脚"表。  对于4半桥控制、您将使用 M3=M2=M1=0 (第一行)或 M3=M2=0、M1=1 (第二行)。   

    在这些模式下、每个相应的输入控制相应的输出。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回答。

    我的问题更多地从 功率方面来说、我看到了这个表、 我知道使用4个 HBs、您可以驱动4个电机、但我需要该驱动器用于 TEC 应用。

    我是说、如果考虑到我想改变电流方向、但我确实想在运行期间使用 PWM 控制和改变电流值、

    我是否可以使用 DRV8342一起驱动4个 TECs、 从而将它们连接到 OUT_A、GND_A… OUT_D、GND_D ,而每个 TEC 通道消耗12V/4A?

    Ohad

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohad、

    是的。 您可以使用 DRV8342一起驱动4个 TECs 、并将它们连接到 OUT_A、GND_A… OUT_D、GND_D 请检查 EVM 上每个通道的热性能是否为12V/4A。  

    电流控制或电压控制应在外部完成。 OC_ADJ 用于过流保护、而不是用于电流调节。 因此、客户必须自行实现电流感应和占空比控制电路。 然后、将 PWM 信号发送到 DRV8432。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回答。  

    在对这个问题进行一些研究之后、我发现我的应用由于散热原因需要使用 DRV8142、而不是 DRV8342 (我没有地方放置散热器)。

    不过,我对 DRV8142的不明确之处仍有一些疑问:  

    1. 是否可以仅使用两个 H 桥与 drv8142一起工作、最大功率为12V/4A、而无需添加散热器?       
    2. 这样的连接方式–仅2个半桥模式,而另两个半桥未连接-可接受吗?

     3.

    3.由于我的目的是以每种最大功率为12V/4A = 48W 的方式控制 TEC (每个 PVDD 的输入功率为48V/1A)。

    在这种情况下,是否意味着 PWM_A 和 PWM_B 的最大值应为25%?  

    当我想以更低的功耗激活 TECs,这意味着电压更小时,会出现什么情况? 输出电流有多小而不会损害驱动器的效率?

    4.该驱动程序到底是如何工作的? 更改 PWM_x 输入会发生什么情况? 它是否会导致栅极驱动根据 PWM 增加/减少 OUT_x/GND_x 上的电流?

     或者 OUT_x 是否也是 PWM 电压,其占空比与输入 PWM 相同,但幅值为 PVDD?   

    5.考虑热阻,我在数据表中看到,对于8142,R-JA 为25 C/W。  

    考虑到每通道高达12x4=48W 的功耗,在这样的 R-JA 下,每个通道在环境温度以上的加热温度是多少? 它是48x25吗?

    提前感谢、  

    Ohad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohad、

    我添加了我的意见。 但是、请在 EVM 上验证它、然后再转换为真正的解决方案。

    1.是否可以仅使用两个 H 桥与 drv8142一起使用,最大功率为12V/4A,而无需添加散热器?       

    [注释]请在 EVM 上检查它、以查看它是否符合您的温度要求。

    2.连接方式是否为–仅2个半桥模式,而另2个半桥未连接-可接受?

    [注释]是的。

    3.由于我的目的是以每种最大功率为12V/4A = 48W 的方式控制 TEC (每个 PVDD 的输入功率为48V/1A)。  在这种情况下,是否意味着 PWM_A 和 PWM_B 的最大值应为25%?   当我想以更低的功耗激活 TECs,这意味着电压更小时,会出现什么情况? 输出电流有多小而不会损害驱动器的效率?

    [注释]是的。 平均输出电流应低于输入源电流能力。 如果峰值输出电流高于输入电源能力、 则系统需要 大输入电容来保持输入电压稳定。   当负载处于 最大输出电流时、请检查输入电压。

    4.该驱动程序到底是如何工作的? 更改 PWM_x 输入会发生什么情况?

    [注释] OUT_x 也是 PWM 电压、其占空比与输入 PWM 相同、但振幅为 PVDD。 请确保输出电流低于过流保护阈值。 我们可以插入一个输出电感器、以使峰值电流保持在低于过流阈值的水平。

    5.考虑热阻,我在数据表中看到,对于8142,R-JA 为25 C/W。  

    [注释]热阻应从2s2p 板获取。 有关详细信息、请访问 www.ti.com/.../spra953c.pdf。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、  

    谢谢或您的回答。  

    关于问题3和4,您的回答中有一些不清楚的地方:  

    问题3:  

    您的意思是:"平均输出电流应低于输入源电流能力。" ? 驱动程序在类似情况下工作的情况  

    直流/直流转换器的方法,除了此处的 PWM 是外部的? 并在 D.C=25%时将48V/1A 转换为12V/4A? 如果是这样、您为什么说平均输出电流

    低于输入电流? 它与开关直流/直流工作方式的性质不一致。 您还没有回答 TEC 消耗的电流比4A 低得多、电压更低的情况。 例如,如果输入功率仍然为48V/1A,TEC 消耗0.5A 电流并以0.7V 电压运行,它将如何影响驱动器 H 桥的效率? 在这种情况下可以消耗的最小电压/电流是多少?效率是多少?  

    问题4:  

    您没有回答,驱动程序到底是如何工作的? TEC 会因电流变化而改变温度。 如何在这里控制电流? 您说、OUT_x/GND_x 电压是 PWM、具有与输入 PWM 相同的直流电压、但具有 PVDD 振幅。 如何控制导致 TEC 温度变化的电流变化?  

     关于问题5、我将检查 t 2s2p 板、但我仍然想知道 R-JA 在这里是什么意思?  

    谢谢和 BR,

    Ohad  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohad、

    问题3:

    如果输出是电感负载、则开关节点电压可以是平均值、这与直流/直流降压转换器类似。 抱歉、这是一个拼写错误。 平均输入电流应低于输入电流。

    当 TEC 消耗的电流比4A 低得多且电压更低时、主机系统需要 减小占空比以降低输出电流。  最小 PWM 脉冲持续时间 TON_MIN 为50ns。 如果 PWM 频率为100kHz,最小输出电压可以是(50ns/10us)*Vin=0.5%*48V=0.24V。 由于0.24V 太低、我认为最小电压/电流应受 TEC 负载的限制。   

    问题4:

     "如何控制此处的电流?" DRV8412没有电流调节功能。 主机控制器需要感应输出电流并设计反馈系统以调整 PWM 占空比并发送到 DRV8412。 占空比控制与 DRV8412无关。 我无法回答整个系统到底是如何工作的。 但是、如果您从 google.com 搜索它。 有些应用手册 提供了一些信息、但并不直接适用于 DRV8412

    问题5:

    例如:裸片温度为100C、环境温度为25C、器件功率损耗为3W、R-JA 为25C/W=(100-25) C/3W。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    王  

    问题3:  

    您可以说、DRV8142可驱动的最小电压电流是根据可通过频率实现的最低直流值计算的。 在这种情况下、H 桥效率是多少? 我在 DRV8142数据表中找不到效率与消耗电流之间的关系图。 您能告诉我们吗?  

    问题4:  

    我知道占空比控制与 DRV8412无关。 我没有问整个系统到底是如何工作的、我已经有反馈电路了、这不是我的意思。 我的问题是、DRV8142/8342如何驱动 TEC? -是 TEC PN 结的电流驱动,还是 TEC 阻抗变化的电压驱动?  

    问题5:  

    是的、您在示例中显示的内容也是我的想法、但如何从数据表中确定最大功率损耗不会远大于3W?

    数据表开始部分声称效率为97%,但没有图表显示效率是多少电流消耗?  

    如何确保在每通道12V/4A =48W 的情况下、效率将约为该数字(97%)、因此功率损耗不会大于1.5-3W?  

    提前感谢、  

    Ohad  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohad、

    问题3:

    我们没有效率曲线。 您可以订购 EVM 进行评估、也可以使用降压转换器计算工具(在网站上搜索)进行估算。

    问题4:

    DRV8142/8342如何驱动 TEC? 将 PWM 信号施加到 DRV8412时、DRV8412会根据 PWM 输入信号将输入电压传递到输出端。 DRV8412不控制输出电流和电压。 输出电流和电压 由反馈系统控制 、该系统可调节 DRV8412的 PWM 占空比。

    问题5:

    请订购 EVM 以评估热性能。 如果器件过热、您可能需要检查外部 FET 解决方案、例如:DRV8711。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Wang5577"]

    Ohad、

    问题3:

    我们没有效率曲线。 您可以订购 EVM 进行评估、也可以使用降压转换器计算工具(在网站上搜索)进行估算。

    回答:所以您建议我使用降压转换器的计算工具,该工具与 DRV8142驱动器的器件不同,它的作用可能完全不同? 如果这是您的建议、并且 根据您的声明、它可以精确地模拟驱动器 H 桥、请在此处向我发送一个推荐工具的链接。  

    问题4:

    DRV8142/8342如何驱动 TEC? 将 PWM 信号施加到 DRV8412时、DRV8412 会根据 PWM 输入信号将输入电压传递到输出端。 DRV8412 不控制输出电流和电压。 输出电流和电压 由反馈系统控制 、该系统可调节 DRV8412的 PWM 占空比

    回答:您再次错过了我的观点、我不是在这里谈论反馈电路、我问"模拟前端"是如何 驱动 PN 结的、但我不介意我自己弄清楚它。 谢谢。   

    [/报价]

    再次感谢、  

    Ohad