This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2667:DRV2667波形箱文件。

Guru**** 1931890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/967390/drv2667-drv2667-wave-bin-file

器件型号:DRV2667

尊敬的团队:

是否有人可以支持波形箱文件以生成36V 50Hz?

BRS

艾伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    请参阅文档: slou502a (https://www.ti.com/lit/pdf/slou502)

    第14页介绍了如何创建波形、然后您可以将其导出为 bin 文件。

    我生成一个具有以下设置的 wav:

    (似乎我无法在此处上传 bin 文件。 但我认为您可以自己生成它。 如果您仍有问题、请告诉我。

    BR、

    文宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    频率不能精确为50Hz、您可以选择其附近的值(频率通常为100Hz~200Hz)。

    关于电压电平、它与增益设置有关。  

    28.8dB、50Vpp •

    34.8dB、100Vpp •

    38.4dB、150Vpp •

    40.7dB、200Vpp

    然后设置百分比以获得36V

    BR、

    文宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    我已通过邮件发送 bin 文件。

    如果有任何其他问题、我们可以离线讨论。

    我将关闭此 TT。

    BR、

    文宾

x 出现错误。请重试或与管理员联系。