This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605L:C 驱动程序库

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605L, DRV2605LEVM-CT, DRV260XSW-LINUX

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/966619/drv2605l-c-driver-library

器件型号:DRV2605L

您好!

我在搜索 DRV2605L 器件的 C 库、以便与音频至振动、校准、开环/闭环等所有模式进行交互。 是否为此提供了任何库?

此致、

Abdullah。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外:我还找到 了 DRV2605LEVM-CT 开发套件的用户指南(SLOU389A)、其中提到了用于 MSP430的 DRV2605L 的嵌入式软件。 我无法在网站上找到。  

    可以帮助我找到它或其他任何库吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Abdullah、

    您可以在以下链接中找到该驱动程序。

    https://www.ti.com/tool/DRV260XSW-LINUX 

    您也可以在 TI.com 中搜索"DRV260XSW-Linux"。

    关于 EVM 固件、您可以从以下链接中找到它、并检查固件。

    https://www.ti.com/tool/DRV2605LEVM-CT 

    BR、

    文宾

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wenbin、

    感谢您的链接。 我已经找到了 Linux 固件、但  我现在刚刚了解了 DRV2605LEVM-CT 固件。

    此致。