This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2603:我能否使用 Lipo 3.7V 电池驱动 DRV2603、通过在1.8V 电压下运行的微控制器 PWM 和 EN 控制振动强度、并在驱动我的 LRA 电机时仍然获得强大的振动强度?

Guru**** 1189030 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2603, DRV2604, DRV2604L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/963846/drv2603-can-i-drive-the-drv2603-from-the-lipo-3-7v-battery-control-the-vibration-intensity-via-a-microcontroller-pwm-and-en-operating-at-1-8v-and-still-obtain-a-strong-vibration-intensity-for-driving-my-lra-motor

器件型号:DRV2603
主题中讨论的其他器件: DRV2604DRV2604L

尊敬的 TI 团队:

我使用的微控制器工作电压为1.8V。

我有几个问题需要了解如何使用 DRV2603来驱动我的 LRA 纽扣振动电机。

对于我的应用、我希望能够在用户皮肤上轻松感受到强大的振动强度。 此外、我还想控制振动强度(通过微控制器的 PWM)。 我使用的电池是额定电压为3.7V 和500mAh 的 Lipo 电池。

我的绝对关键的设计要求是:低功耗、非常强的振动强度、振动强度应由微控制器控制、以提供低、中和高 Vib 强度级别、并为可穿戴应用提供尽可能小的 PCB 电路设计。

我正在探索一些不必为驱动振动电机放置额外电路的选项、例如升压转换器(5V 稳压电源)或电压电平转换器、以便通过1.8V 微控制器控制 DRV2603。

以下是我的问题:

1.如果我通过为 VDD 提供1.8V 电压来驱动 DRV2603电路、振动强度是否会小于以5V VDD 驱动该 IC?

假设在 DRV2603输入电源为5V 时、过孔电机的振动强度比1.8V 输入功率强得多、 那么、我能否为 VDD 提供5V 电压、但仍能控制开/关、并通过直接由微控制器 GPIO 以1.8V 电压运行的 PWM 和 EN 引脚来改变振动强度(请参阅随附的图片:可能的原理图编号4)? 或者、我是否绝对必须在微控制器和 DRV2603芯片之间放置一个电压逻辑转换器、并将微控制器 GPIO 输出从1.8V 升压至5V、以便 DRV 能够识别它并允许它采取行动(请参阅所附图片:可能的原理图编号2)?

3.如果我的问题1的答案是"是"、那么5V GIVVE 的 VIB 强度会比1.8V 电源强、那么如果我在以1.8V 电压驱动电机时仍然需要强大的振动强度、是否会在 DRV2603的输出端子上放置电流放大缓冲器电路?

我随函附上了我所有可能的示意图的图示。 我认为最好的方案是原理图4 (因为我不必使用高电流降压稳压器)、前提是此设计能够给我非常强的振动强度。

在同一个上请求您的实物帮助。

此致、

Anmol Ajay Saxena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Schematic_2D00_1.pdf

    e2e.ti.com/.../Schematic-2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Schematic-3.pdfe2e.ti.com/.../Schematic-4.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anmol、

    感谢您提供的信息。

    我们的团队将审查所有信息并尽快提供答案。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在这方面帮助我。 正在等待您的实物答复:D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anmol、

    感谢您的耐心等待。 我们的团队仍在查看您的信息。 您应该在今天结束前得到一个答案。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anmol

    感谢您的耐心等待。 回答您的查询;

    1) 1) DRV2603输出幅值将由电源电压决定。 1.8V 时、最大振动肯定会更低

    2) 2)从 DRV2603数据表中可以看出、逻辑高电压大于1.2V、因此在5V、1.8V 逻辑等更高的 VDD 下可以正常工作。

    3) 3)当然、如果您对输出进行一些放大、您可以提高 LRA 的驱动强度、 然而、将放大器应用于器件的输出很可能会使 LRA 无法使用自动谐振、如果没有自动谐振、则不会跟踪 LRA 的谐振频率、这可能会导致更弱的振动。

    我还担心您希望以1.8V 的电压驱动器件。数据表中建议的最小电源电压为2.5V。 因此、我不建议您执行此操作、但您可以尝试、器件可能仍正常工作。

    由于低功耗是您的问题、我建议使用 DRV2604的低功耗版本。 DRV2604L。 它支持低至2V 的 VDD、并支持相同的 PWM 功能。 该器件还采用 VSSOP 封装。

    结束语。 我可以说、在 VDD = 3.7且 PWM/EN = 1.8V 的情况下使用原理图4将起作用、并且可能会产生令人满意的振动。 此外、还应考虑我们的低功耗 DRV2604L、因为低功耗似乎是您的关注点。 对于绝对最大振动、需要更高的 VDD

     请问您正在设计什么可穿戴设备?

    此致、

    Arthur Brown

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anmol、

    我们可以为您提供更多支持吗?

    此致、

    Arthur Brown

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anmol、

    我将关闭该线程。

    此致、

    Arthur Brown