This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:单向电流感应-从集成分流放大器中移除失调电压

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/965302/drv8301-unidirectional-current-sensing---remove-offset-from-integrated-shunt-amplifier

器件型号:DRV8301
主题中讨论的其他器件:DRV8323

您好!

我正在设计梯形 BLDC 驱动器、我将只有1个电流感应稳压器。

下 MOSFET 的所有3个源极桥臂连接在一起并连接到分流电阻器。 分流器的其他桥臂接地。

这为我提供了单向电流感应。

集成分流放大器想要设置 Vref/2偏移。 我能否将 Vref 引脚短接至接地端、以便不会出现该偏移?

此外、我的 ADC 具有最大3.3V 输入、我应该具有一些保护功能(集成放大器是否会一直摆动到 AVDD=6V)?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ASD asd3、您好!

    请记住、电流感应放大器(CSA)采用差分放大器配置、因此输出为反相。 如果您将基准接地、SNx 将始终大于 SPx、这意味着 Vo 尝试变为负值、但会达到 GND 轨供电电压、从而导致输出始终等于0V (除非 SNx - SPx 为负值、这会导致负电流)。 请参阅下面的图和公式。

    如果我们像使用 DRV8323一样重新设计了该器件、我们将添加一个旁路 VREF 电路的选项、这样 VREF/2将变为 VREF、用户可以在 VREF 上使用与其 ADC 相同的电压轨 (这是消除两个器件之间的差分噪声的首选方法)。

    此外、是的、由于 AVDD 为 CSA 供电、因此输出将摆动至6V。 因此、您将需要某种二极管来防止电压高于该电压。

    最棒的

    Cole