This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8876-Q1:CBulk 建议值?

Guru**** 1563545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/964430/drv8876-q1-cbulk-recommended-value

器件型号:DRV8876-Q1

大家好、  

在"图19中、您是否有关于"CBulk "的建议电容? 典型应用原理图"?

或者、您能否告诉我如何计算"CBulk 值"?

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi San、

    有一个应用手册可供参考。  

    请在 TI 网站上找到 SLTA055。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    我想公式(9)是大容量电容器计算、它是正确的吗?

    然后、瞬态电流"ITR"是什么意思? 在电机稳定状态电流为1A 的情况下、ITR 是否为1A?
    如果没有、您能告诉我"瞬态电流"的示例图片以及哪个值是"瞬态电流"吗?

    此外、"L"是否表示电机电感器、ΔVn 是否表示允许的输入电压峰峰值纹波电压?

    此致、

    Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者、在 D=0.8和 Iout=1A 的情况下、瞬态电流为1A/0.8=1.25A、我的理解是否正确?

    此致、
    Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi San、

    ITR 是电机驱动器的输入电流。  由于效率损耗、它将高于输出电流。  可以计算或测量它。  

    L 是电机电感、是的。

    Δ VN 是允许的纹波电压、是的。