This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:步进电机驱动器问题

Guru**** 1133420 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711, CSD18531Q5A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/959474/drv8711-stepper-motor-driver-issue

器件型号:DRV8711
主题中讨论的其他器件: CSD18531Q5A

我们面临步进电机连接技术问题。
我们将 DRV8711步进电机驱动器与 CSD18531Q5A MOSFET 配合使用。
此外、我们使用24V 电源和每通道1.8A 的步进电机。

以下是 DRV8711的寄存器配置。

//设置默认寄存器设置
// CTRL 寄存器
DTIME = 0x03;
ISGAIN = 0x00;
EXSTALL = 0x00;
MODE = 0x04;
RSTEP = 0x00;
RDIR = 0x00;
ENBL = 0x01;

//扭矩寄存器
SIMPLTH = 0x00;
扭矩= 0xFF;

//关闭寄存器
PWMMODE = 0x00;
TOFF = 0x30;

//空白寄存器
ABT = 0x01;
TBLANK = 0x08;

//衰减寄存器。
DECMOD = 0x03;
TECAY = 0x10;

//停止寄存器
VDIV = 0x03;
SDCNT = 0x03;
SDTHR = 0x40;

//驱动器寄存器
IDRIVEP = 0x00;
IDRIVEN = 0x00;
TDRIVEP = 0x02;
TDRIVEN = 0x02;
OCPDEG = 0x01;
OCPTH = 0x01;

//状态寄存器
STDLAT = 0x00;
STD = 0x00;
UVLO = 0x00;
BPDF = 0x00;
APDF = 0x00;
BOCP = 0x00;
AOCP = 0x00;
OTS = 0x00;

电源烧坏了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parthasarathi:

    "当我烧断此配置电源时"您是指输入电源烧断了吗? 电路板上的输入电容是多少? 您能捕捉到任何波形吗?

    您能否订购 EVM 与电路板进行比较?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parthasarathi:

    数据表"8.2.2详细设计流程"包含"8.2.2.3支持外部 FET "、其中给出了 IDRIVE、TDRIVE 和 TBLANK 建议。 请 为您的解决方案计算这些参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的王丽、我们已订购 EVM。 我们将在测试后更新您。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parthasarathi:

    如果您有任何更新、请告诉我。 或者、您可以开始新的帖子以讨论 EVM 测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在有更新时启动新的主题帖。