This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8837:DRV8837

Guru**** 1133870 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8837
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/963167/drv8837-drv8837

器件型号:DRV8837

你好

我在电路板上使用 drv8837。

我们的板操作电机线性传动器。 (马达型号:xydh12)

我们的电路板在正向或反向操作后执行断点操作。

断开时、电机生成的反电动势是反电动势的两倍(约24V)。

因此 LDO 会受到影响、从而导致3.3V 电压生成问题。

通过在 LDO 输出端连接一个二极管可以解决这个问题。

但我不知道如何保护 DRV8837。

使用它不是问题、因为它内部有自己的保护电路?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上图是有关电机驱动器的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Subeen、

    '当断开时、电机生成的反电动势是反电动势的两倍(大约24V)。'

    是不是您断开电机? 如果两个低侧 FET 导通(OUT1和 OUT2为"L")以断开电机、我们不应看到24V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    感谢您的回复。

    下图显示了前向运动后制动时的波形。

    您可以在制动时看到电压瞬间升高。

    在 oward 中发生突发后、VM 中会发生突发。

    我不知道如何解决这种现象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Subeen、

     如果两个低侧 FET 导通(OUT1和 OUT2为"L")以断开电机、我们不应看到24V 电压。

    1、从波形看、蓝线迹在中断后仅保持低电平约3ms。 我们能否将3ms (保持 OUT1和 OUT2为"L")延长至300ms?

    2.您在 VM 引脚上放置了多少输入电容? 请增大该值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    很抱歉、我 的问题尚未解决。

    [如果两个低侧 FET 导通(OUT1和 OUT2为"L")以断开电机,我们不应看到24V 电压。]

    24V 由电机的反电动势引起。

    答案

    1、从波形看、蓝线迹在中断后仅保持低电平约3ms。 我们能否将3ms (保持 OUT1和 OUT2为"L")延长至300ms?

    =>我们在3ms 后继续保持低电平。 然而、24V 由反电动势产生。

    2.您在 VM 引脚上放置了多少输入电容? 请增大该值。

    =>47uF 35V 电容器。
       在 VM 引脚上放置一个电容器可以保护电机驱动器吗? 我想保护电机驱动器免受反 EMF 的影响。

    问题发生的顺序

    (1)电机产生反电动势(24V)。

    (2)通过 OUT1或 OUT2的 VM (11V)线路上也会出现24V 电压。

    (3) LDO 输入(=VM)包含24V 电压。 因此 LDO 的输出电压暂时降至2.8至2.9伏。

    (4) MCU 复位(我们使用的 MCU 需要3.3V 电压。)


    当前进度

    (1)二极管连接到 LDO 输入端。 (防止 MCU 复位)

    (2) MCU 复位已解决


    问题

    (1)某些 Hbridge 电机驱动器已应用于内部电路。

       是否可以在 DRV8837内部电路中保护反电动势?

    (2)如果第一个问题的答案是否定的、如何保护我的电机驱动器免受24V 电压的影响?

    [我试过这个]

    1) e2e.ti.com/.../887650 => Cf扩散1、Cf扩散2、Ccommon = 0.1uF [未解析]

    2) 2)我正在考虑使用续流二极管。 但我不知道如何将其应用于 H 桥。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Subeen、

    (1) 是否可以在 DRV8837 内部电路中保护反电动势?

    DRV8837没有用于钳制或防止反电动势的内部电路。

    (2)如果第一个问题的答案是否定的、 如何保护我的电机驱动器免受24V 电压的影响?

    a:制动电机时 、保持 OUT1和 OUT2为"L"、时间从300ms 开始、而不是3ms。

    b. 您在 VM 引脚上放置了多少输入电容? 请增大该值。